This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:IABJ

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1406870/afe7769-iabj

器件型号:AFE7769

工具与软件:

当 AFE7769的 TX_PLL 设置为880MHz 时、将产生大功率直流、并且 QMC 自动校准无法降低、影响 ACPR、这个问题的可能性很小、大约为1/250、有助于分析有哪些可能性;此外、AFE7769的库文件版本是否仍然为 V2.20? 有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    是的、最新的库是 v2.20。 您可以详细说明触发 QMC 的过程吗?

    如果您可以将您的配置文件发送给我们、 我们可以在最后检查该文件

    谢谢!

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan

    配置文件 没有问题。 我们已经使用了1000件我们的产品,只有2件有这个问题。

    我们做过 ABA 验证、这一现象紧随芯片之后。

    芯片上电后、配置文件通过 SPI 加载、初始化是正常的、然后无法校正 QMC、比主信号小几 dB。

    有没有分析的想法、是芯片内部问题还是外部电路对 QMC 校准有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    我理解您的问题仅发生在2件上。

    • FB 路径中是否有带通滤波器?  
    • 请在启用 TXIQMC 时分享您的过程。
    • 我将向您发送寄存器写入以复位 QMC、我们可以检查它是否在寄存器写入后收敛。
    • 您能否通过 CAPI 查看 QMC 的状态?
      • getTxIqmcLolConversionenceStatus (int FD、int chNo)

    您也可以就产品退货事宜联系 TI。 请按照以下页面的说明进行操作。

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    Serkan