This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF87:VCO 频率低于采样率是否正常?

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF87, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1407173/dac38rf87-is-vco-frequency-lower-than-sample-rate-ok

器件型号:DAC38RF87
主题中讨论的其他器件: LMX2582

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想知道 VCO 中心频率仅高达5.9GHz、但 DAC38RF87能够以6.2GSPS 运行。
DAC 如何比内部时钟更快地运行?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    庆山市

    如果客户选择使用外部时钟(即通过 LMX2582)、则可以使用 DAC38RF87、高达6.2GSPS。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Kang-san:

    我仍然感到困惑。

    LMX2582最高只能输出5.5GHz。

    我的理解是、如果您要在6.2GSPS 的频率下运行 DAC38RF87、那么外部时钟应该是6.2GHz。 是这样吗?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="518653" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1407173/dac38rf87-is-vco-frequency-lower-than-sample-rate-ok/5388863 #5388863"]

    我的理解是、如果您要在6.2GSPS 的频率下运行 DAC38RF87、那么外部时钟应该是6.2GHz。 是这样吗?

    [报价]

    庆山市

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Kang-san:

    客户希望以4GSPS 的速率操作此器件。

    内部 VCO 范围在5240 - 6720MHz 之间。

    内部 PLL 和 VCO 能否创建4GHz?
    或者、它们是否应该使用外部时钟源?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    它们将需要使用外部时钟。 内部 VCO 不具有支持4GSPS 的范围。

    "那我就去你家了。" 请检查他的提议。 他是 HSC 团队的一员、能够更高效地为您的客户提供支持、因为他们的产品线具有专门的 T&M 重点。

    -Kang