This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:观察 MHz 频率偏移

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8030EVM, AFE8030, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1392691/afe8030evm-observing-mhz-frequency-offset

器件型号:AFE8030EVM
主题中讨论的其他器件: AFE8030LMK04828

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有多个 TI AFE8030EVM 设置。 但是、在此基础上、只有一种设置工作时没有频率偏移。 所有其他5种设置的频率偏移为~30Mhz 频率偏移。

 

工作设置

频率偏移设置

两种设置中的一切都相同。 我们将使用相同的 configs 和.hex 文件运行可执行文件。

如何调试此问题?

PFA 配置文件。

e2e.ti.com/.../3326.final_5F00_config_5F00_tx_5F00_a_5F00_b_5F00_rx_5F00_a_5F00_b.xlsx

此致

P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    我们可以查看您的配置。 但是、您需要首先测量 AFE 时钟、以确保 AFE 之间没有频率偏移。 AFE NCO 采用大于32位的频率精度进行数字控制。 如果频率关闭、则很可能 AFE 时钟本身出错。 请首先检查这一点以确保所有 AFE 时钟一致。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    因为我们正在为 AFE8030从板载 LMK0428获取时钟和参考频率、并将这些时钟和参考频率获取到我们的 FPGA。

    您可以建议任何测试点来验证 AFE EVK 上的 LMK 时钟吗

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    您能否探测 LMK (网络 CLK_p 和 CLK_N)的 DCLKOUT2输出并确认其频率?

    您能分享一下使用 DAC IQ 模式的原因吗? 您是否可以尝试更改为 DAC 非交错模式、并报告这是否产生任何影响?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已将配置更改为 DAC 非交错模式、但没有效果。

    我们已经探测了 R326 (DCLKOUT2)、我们在配置为245.76Mhz 时观察到时钟错误、但看到247.63Mhz。我想这是~35Mhz (4.4Ghz 时)的问题。 我要附加用于对 LMK04828进行编程的十六进制寄存器值。 建议如何解决此问题?  

    此致

    P Shiva.

    e2e.ti.com/.../lmk.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    请检查您的晶体振荡器输入(122.88MHz)并检查可能存在的任何焊接问题。 如果您从 Latte GUI 复制了 LMK04828设置、则已经过全面测试。 这很可能是硬件问题。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我们已完成了一些返工以启用时钟和 SPI 访问返工的 PFA。您可以建议您 查看这些电阻器以查找硬件问题.e2e.ti.com/.../TI-board-Rework.pdf

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    您是否具有用于对 LMK04828进行编程的 TICSpro .tcs 文件?  如果不是、您能否确认您的配置是否与 Latte GUI 不同?   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William

    PFA TCS 文件

    e2e.ti.com/.../exp_5F00_jun26.tcs

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    我明天会回到你身边。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    我已将您的.tcs 文件加载到我们的 EVM 中、但是没有发现任何问题。  PLL1的锁定时间需要几秒钟、但除此之外、看起来不错。  我测试了 DCLKOut2、未在245.76MHz 发现任何稳定性问题。  能否详细介绍具体问题?

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们总共有7种设置采用 Hitek +TI (AFE8030EVK)、其中第一种设置是直接从 TI 接收的、我们从 Sivers Semiconductor 获得 的其他6种设置。在这些设置中、我们在4.4Ghz AFE8030配置中观察到~35Mhz 频率偏移。因此、我们测试了 LMK 输出时钟、观察到247.63Mhz。 我们不确定问题出在哪。我们需要知道为什么我们看到 DCLKOut2输出为247.63Mhz。如果您详细需要调试 AFE8030EVK、我们可以举行会议

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    我理解。  您将什么 VCXO 与 LMK04828配合使用?

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉回复延迟。我们正在使用122.88晶振作为 LMK04828的 VCXO

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    什么型号 VCXO?

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    在"Working Setup"中、VCXO 型号为 CRYSTEK CVHD-950 (2135-01) 设置中包含该滤波器 CRYSTEK CVHD-950X(2227-02 ). 这会是问题吗?

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    仅供确认-

    使用 CRYSTEK CVHD-950 (2135-01)、您可以进行正常的设置。  但是、使用完全相同的编程和硬件设置、 CRYSTEK CVHD-950X (2227-02)无法正常工作?

    我将确认此 VCXO 是否存在任何风险。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、具有相同的设置和不同的 AFE8030 EVK。一个 EVK 具有 CRYSTEK CVHD-950 (2135-01)、可以正常工作、但另一个 EVK 具有 CRYSTEK CVHD-950X (2227-02)、不工作(看到 LMK 的输出为 247.63Mhz)。

    此致

    P Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    VCXO 应该不是问题。  CVHD-950X 只是一种温度较高的型号、这不应发生任何变化。

    6种设置我们从 Sivers 半导体公司获得了这样的设置

    对于所有不起作用的分压器设置、您能否分享您所用电路板的原理图? 或至少在 LMK04828左右?

    输出使我认为 PLL 未锁定。  您能否在 Status_LD2为高电平时分享一下? 我猜不是这样。  可以从那里测量故障电路板上 VCXO 的输入控制电压? 如果这些电路板均未锁定、则可能存在环路滤波器问题。

    PLL1的环路滤波器定义为:

    在此之后、尝试禁用保持、看看会发生什么。  通过将 R336位0设置为1来启用保持。

    如有任何问题、请告诉我。

    会的