This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:AFE7444和 TSW14J57设置 Rx 环回持续数据采集

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000EVM, TSW14J57EVM, AFE7444, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1395817/afe7444-afe7444-and-tsw14j57-setup-tx-rx-loopback-continous-data-capture

器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMTSW14J58EVM、AFE8000EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们最近购买了 AFE7444EVM 和 TSW14J57EVM 平台。  但现在、我在一定程度上无法设置初始环回 Rx 配置。 根据 AFE74xxEVM 用户指南(slau783.pdf)、模式4的测试设置演示了如何使用外部基准 LO 通过 AFE7444 DAC 生成信号。 但是、我想问一下、您能否为我提供设置环回 Rx (引脚交替自动化)的示例配置。 我已经查看了文档、但找不到有关配置 DAC 和 ADC 以使此设置使用 TSW14J57EVM 和 AFE7444EVM 板发送和采集数据的详细说明。

非常感谢您提供的任何帮助或指导、因为这将帮助我进一步推进当前的项目。

提前感谢您在这一问题上投入的时间和给予的考虑。

 

此致、

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    在该工程中使用 AFE7444是否有任何具体原因?  

    您可以 将 TI 的最新射频采样 收发器 AFE790x/AFE795x 系列 器件用于此应用。  与 AFE74xx 相比、AFE79xx 在每通道功耗更低且成本更低的情况下可实现更多通道、性能和带宽。 您可以  在此处申请访问 AFE79xx 的完整数据表和其他资源: https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN 

    对于 AFE7444上的环回、您是尝试将 DAC 输出环回至 ADC 输入还是将器件内部的 JESD 环回?  

    如果是第二个选项、您可以参考下面链接的视频。

    https://www.ti.com/video/6009878971001 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送电子邮件和提供的宝贵信息。

    决定将 AFE7444用于本项目主要基于其特定特性符合工程的初始要求(数字预失真、缓解硬件缺陷)和相关预算、我们还购买了具有 AFE8000EVM 的 TSW14J58EVM。

    非常感谢您对 AFE79xx 系列的建议。 我肯定会研究 AFE790x/AFE795x 器件、因为它们在带宽、通道、性能和功效方面似乎具有显著优势、但遗憾的是、现在超出了我们的预算。 我还将通过您提供的链接来浏览各种资源。

    关于环回-30 MHz、作为初始设置、我将首先尝试使用 L10.41 (LTE_FreqM Hz_Amp_ 0dB_BW_307.2MSPS)将 DAC 输出环回到一个通道的 ADC 输入(来自 ADC 的乒乓捕获数据、将数据发送到20.003MHz)。 开始时使用 GUI HSDC 专业版手动执行此操作、并最终修改自动数据传输示例代码(TSW40RF82RF82_HDC2 Pong_Example)。 《用户指南》SLAU783–2018年10月 AFE74xxEVM 用户指南》中介绍的测试设置遗憾地考虑了外部 LO、而不是 LO 内部配置。

    我在尝试加载固件时收到一个错误、收到此错误、我仍在尝试确定如何解决:

    [url=https://postimg.cc/p9HwsZg9][img]i.postimg.cc/.../url]

    如果您有任何有关设置此配置的其他指导或资源、敬请原谅。

    再次感谢您的支持。

     

    此致、

    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    请尝试观看下面链接中的视频、了解如何启动 EVM? 这可能会对您的评估更有帮助。

    https://www.ti.com/video/6009056124001 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro,

    感谢您的快速响应和提供视频链接。 我仔细遵循了视频中提供的说明;但是、提供的解决方案似乎无法解决我在使用 EVM 评估设置时遇到的特定问题。

    您能否就任何备选步骤提出建议或提供进一步指导以解决此问题? 在我继续该项目的过程中、非常感谢您在这方面提供的帮助。

    同样、在前面的评论中、我与您联系、希望您就我在使用 HSDC Pro 软件时遇到的问题提供帮助。 可能是软件在与我使用的特定主板 TSW14J57的固件进行交互时遇到困难、我不知道兼容的版本是什么。 每次尝试加载固件时、我都会收到一条错误消息[error 1097 occurred at Call Library function Node in TSW1400.lvlib:14j57revE{Firmware Details.vi->TSW1400.lvlib:Frame.vi]。 尽管我作出了努力、但我仍未能解决这一问题。

    对于您在解决这些问题方面可能提供的任何指导或建议、我将不胜感激。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:


    您的计算机上使用的是哪个版本的 HSDC Pro 软件?  

    您是否可以尝试卸载现有版本并安装下面链接的版本、以查看此操作是否可解决您所面临的问题?  

    https://www.ti.com/tool/download/DATACONVERTERPRO-SW/01.00.00.0W 

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    我已经尝试使用 HSDC 专业版5.20和6.0版软件(也重新安装)、但遗憾的是、两个版本都遇到了相同的问题。 我感谢您的帮助、并感谢您可能提供的任何进一步指导。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    我已经尝试使用 HSDC 专业版5.20和6.0版软件(也重新安装)、但遗憾的是、两个版本都遇到了相同的问题。 我感谢您的帮助、并感谢您可能提供的任何进一步指导。

    此致、
    Alejandro