This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC 温度

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1413381/dac38rf83-dac-temperature

器件型号:DAC38RF83

工具与软件:

我发现结温对应的温度读数较低。 当我查询 DAC38RF83寄存器0x06时、TEMPDATA 字段返回一个约42C 的值。 DAC 传输数据时温度如此低是正常的吗? 我是否需要应用公式来获得以摄氏度为单位的真实温度? 我是在20°C 的受控环境中进行此测量的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    温度传感器正在测量结温。 您可以通过以下变量估算结温。  

    有关详细信息、请参阅注释(1)中的应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    寄存器0x06 (TEMPDATA)在单元上电时提供22°C 的结果、几分钟后提供42°C 的结果、并且无论 DAC 是否发送、都保持该值。 此值是否对应于 Tj? 在这种情况下、根据文档 Tj = Ta +(Roja x Power)、其中 Roja 等于25C/W 我想知道这是否是温度正常现象、因为我预计 DAC 运行时会有较大变化?