This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:JESD 警报和 VCO 范围值

Guru**** 2569535 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1413386/dac38rf83-jesd-alarms-and-vco-range-value

器件型号:DAC38RF83

工具与软件:

我必须为使用 DAC38RF83的每个卡修改不同的 VCO 范围值(第4页、寄存器0x33:PLL 配置2寄存器)、这是否正常? 我对一个 DAC (PLL_VCO = 0x51、PLL_CP_ADJ = 10)使用值0x5128、对另一个0x4A18 (PLL_VCO = 0x4A、PLL_CP_ADJ = 3)使用值0x4A18。 对于第二个 DAC、缩小 VCO 频率范围是不够的、我还必须减小电荷泵电流、以免触发 JESD 警报。 这种可变性是正常现象还是硬件设计不是很好? ​​在按照数据表启动序列中的说明开始 SYSREF 生成之前、我需要更改这些值以将 PLL_LFVOLT 字段值(寄存器0x06)设置为3和4之间。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、DAC38RF83器件之间存在差异。 我们建议仅更改 VCO 代码。 您应该不需要更改 PLL 电荷泵设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    假设在从 DAC 生成信号的过程中温度显著升高、且 VCO 值与表中的温度范围不再匹配、我应该在启动序列中动态更改 VCO 值还是这样做只有用?