This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:AFE7769D -传输时序同步

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1414690/afe7769devm-afe7769d---transmission-timing-synchronization

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

工具与软件:

您好!

TSW14J58EVM 中是否有可生成触发信号以将外部 PA 与 AFE7769DEVM 的 TX 时序同步的功能?

我是否正确理解 TRIG_IN 用于从外部输入触发信号来同步 RX?



SYNCA、SYNCB 和 SYNCC 是输出信号、但在什么条件下输出信号?

它们是否可用于同步 TX 时序?

此致、

大岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto-San,

    我想您质询的是 TDD 同步。  TSW14J58EVM 可以通过 TRIG_IN 和 SYNCB 支持触发信号。  目前、我们当前的 TSW14J58设置对我们的客户用于同步不方便。 因此、我们还没有准备好向客户发布解决方案。 我们的目标是到2025年在 TSW14J58上发布更简单的硬件/固件包、从而对 TDD 控制进行评估。

    谢谢!

    Serkan