This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950EVM + ZCU102设置的设计请求

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1413549/afe7950-design-request-for-afe7950evm-zcu102-setup

器件型号:AFE7950

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 AFE7950的以下设计方面需要帮助。 我的当前设置包括 ZCU102评估板和一个 AFE7950EVM、规格如下:

  • 采样率(Fs):2949.12MSPS
  • 2倍抽取率(IBW > 1GHz)
  • 最少2个 ADC 和2个 DAC

我在安全站点上找不到符合这些规格的设计。 您能否提供此规格的设计?


此致、
Vetri