This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:FMC 可调节电平

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1417661/afe7950evm-fmc-vadj-level

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

您好!

我需要使用 FMC 连接器将 AFE7950EVM 连接到载板。

我想知道   AFE7950EVM 兼容哪个 FMC Vadj 电压电平。
1.8V? 1) 1.5V? 电压范围?

我在我拥有的文档中找不到此信息。
此外、由于某种原因、Vadj 连接和其余电源连接根本未显示在 AFE7950EVM 原理图中。

谢谢大家!
Ew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板上的 IO 仅支持1.8V 电压 、未连接到 FMC VADJ

    此致、

    Geoff