This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:有关 Latte 和 AFE79xxEVM_ GUI 版本的一些问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1415771/afe7921-some-question-about-latte-and-afe79xxevm_-gui-version

器件型号:AFE7921

工具与软件:

您好!

   我们在电路板上使用 AFE79xxEVM_ GUIv1p10_ Installer 、并发现以下问题、可以 提供 AFE79xxEVM_ GUIv1p9_ Installer 软件进行比较?

1.如果204B 设置为48410,链接到 FPGA 时会报告错误,24410 正常,我们的 FPGA 204B 设置为48410,但 AFE7921设置为48410 无法链接到我的 FPGA ,AFE7921设置为24410可链接到我的 FPGA。   但是、让其他人使用我们的48410 py 脚本在 AFE79xxEVM_ GUIv1p9_ Installer 上运行配置将可以正常工作。

使用 AFE79xxEVM_ GUIv1p10_ Installer 生成的文件大小为395kb。   但是,当我让其他人使用我们的 py 脚本生成503kb 时,我发现了更多的 信息比较。

与使用具有 相同 py 脚本的 AFE79xxEVM_ GUIv1p10_ Installer 的配置相比、我们使用 AFE79xxEVM_ GUIv1p9_ Installer 生成的配置消耗1.5W 以上的功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    我不确定我手头有1p9版本的 Latte、但1p10 上可能有一些与"48410"LMFS 设置不符的错误。 建议在我们的安全资源文件夹( https://www.ti.com/secureresources/AFE79XX-WI-DESIGN:)中下载最新版本(2p5)的 Latte

    请注意、在 AFE79xx Latte 中、如果您使用的是 AFE7921、则需要在 setup.py 中将 chipVersion 参数设置为0x13、如下所示(0x20是默认值、用于某些其他 AFE79xx 器件)。 除此之外、它与运行 setup.py、devInit.py、然后运行启动脚本的过程相同。  

    如果您 在使用 AFE79xx Latte 2.5时仍然遇到问题、请向我发送您的配置脚本(我们可以通过私人 E2E 消息或电子邮件来完成此操作)、我可以来看一下。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经登录,但 URL 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    您能否从以下站点申请 SecureFolder 的访问权限? 我们将在之后授予您访问权限。 谢谢你

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-WI-DESIGN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    您的访问权限现已获得批准。 请帮助检查您对 SecureServer 中 GUI 的访问权限。 谢谢!

    -Kang