This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:AFE79xxEVM

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1416207/afe7921-afe79xxevm

器件型号:AFE7921

工具与软件:

您好!

   我们在电路板上使用 AFE79xxEVM_ GUIv1p10_ Installer 、并发现以下问题、可以 提供 AFE79xxEVM_ GUIv1p9_ Installer 软件进行比较?

1.如果204B 设置为48410,链接到 FPGA 时会报告错误,24410 正常,我们的 FPGA 204B 设置为48410,但 AFE7921设置为48410 无法链接到我的 FPGA ,AFE7921设置为24410可链接到我的 FPGA。   但是、让其他人使用我们的48410 py 脚本在 AFE79xxEVM_ GUIv1p9_ Installer 上运行配置将可以正常工作。

使用 AFE79xxEVM_ GUIv1p10_ Installer 生成的文件大小为395kb。   但是,当我让其他人使用我们的 py 脚本生成503kb 时,我发现了更多的 信息比较。

与使用具有 相同 py 脚本的 AFE79xxEVM_ GUIv1p10_ Installer 的配置相比、我们使用 AFE79xxEVM_ GUIv1p9_ Installer 生成的配置消耗1.5W 以上的功率