This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:支持 FMC+的 EVM

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM, TSW14J58EVM, TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1423793/afe7950-evm-supporting-fmc

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVMTRF1208

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有兴趣评估 AFE7950。

1.我们是否有支持 FMC+连接器的 EVM? 我的客户只有 AMD 的带 FMC+的 FPGA 卡。

2.我的客户应购买哪个 AFE7950EVM 或 TRF1208-AFE7950-EVM?

此致、

伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤一树

    1. FPGA 卡上的 FMC+连接器与 AFE7950EVM 上的 FMC 连接器向后兼容。 请注意、与 AFE7950EVM 配合使用的 TI 采集卡 TSW14J58EVM 还有一个 FMC+连接器。 请访问: https://www.vita.com/FMC-FAQ#:~:text=Backwards%20Compatibility%3A%20FMC%2B%20allows%20for,not%20function%20electrically%20or%20mechanically。

    2.他们应该 在计划 评估 AFE7950时购买 AFE7950EVM。  评估 AFE7950并 根据其系统要求继续进行射频前端电路设计后、用户可以选择评估  TRF1208-AFE7950-EVM。  TRF1208-AFE7950-EVM 与 AFE7950EVM 类似 、但射频前端除外  TI 基于 TRF1208放大器的射频前端电路在 TRF1208-AFE7950-EVM 中    使用、而基于无源射频平衡-非平衡变压器的射频前端电路在 AFE7950EVM 中使用。

    此致、

    Vijay