This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:SYSREF 输入格式和端接

Guru**** 2969780 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04828, AFE7950EVM, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1419849/afe7950-sysref-input-format-and-termination

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: LMK04828、、 LMX1204

工具与软件:

我正在尝试找到为 AFE7950提供 SYSREF 时钟信号的最佳方法。 共模电压和输入摆幅的限制使其变得不直观。

AFE7950似乎将 LMK04828的 LVPECL 输出分频、但仿真显示这不符合输入要求。 此处捕获了该分析:
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419139/lmk04828-clk-output-divider

您能否深入了解 AFE7950EVM 的适用配置、或器件预期采用何种差分标准和端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    如 AFE7950EVM 中一样连接 SYSREF、并使用 LMK04828的 HSDS 8mA 输出模式可产生适当的 SYSREF 公共电平和 Vppdif 电平。

    例如、我们探测了 EVM 上的 SYSREF 并获得了以下结果。

    • Vcm = 610mV
    • Vpp_dif = 750mV

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo、

    感谢您的答复。 我假定 LMK04828输出不是 HSDS、因为数据表指出、它应该是交流耦合的。

    似乎情况并非如此?

    我不熟悉 HSDS 输出的驱动电路、但 LMK04828数据表将标称 Vcm 设为1.62V。 如果 AFE7950上的电阻网络对该输出进行理想分压、则产生的共模电压将(略微)高于0.8V 最大值。

    您知道测量的共模电压低于此值的原因吗? 0.8V 最大值是否是硬性限制?

    最后、是否有其他输出格式和端接方案或独立的 HSDS 收发器 IC 可用于与 AFE7950连接? 我们 在设计中使用分立式时钟源、而不是 LMK04828。

    再次感谢您的帮助、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    您需要满足数据表 SYSREF VCM 规格以保证数据表规格。 因此、我们建议保持在 VCOM_SRMIN 和 VCOM_SRMAX 之间。  

    关于分压器、您还必须考虑器件内部的端接。

    如果您没有考虑输出格式、则有大量的选项、例如:

    • 使用输出格式的器件、该器件具有更高的 Vcm 和 Vdiff_pp、然后可以使用电阻分压器对其进行调整。
    • 如果您不需要使用一次性 SYSREF 来同步多个 AFE、则可以将 SYSREF 交流耦合到 AFE。
    • 使用 LMX1204等时钟缓冲器。

    如果您仍不确定、我们可以将该主题转发给时钟团队、以便他们为您提供帮助。 请告诉我们您希望如何继续。

    此致!

    Camilo