This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:JESD 204B LMFSHd.

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1421774/afe7950-jesd-204b-lmfshd

器件型号:AFE7950

工具与软件:

这是关于 JESD 参数 LMFSHd。

AFE7950具有用于 TX/RX 的8个通道和4个转换器。 分辨率为14位。

如果 LMFSHd=48810、为什么 F = 8?

每个转换器有2个八位位组(14位)、因此如果 M=8、我认为 F=16。

请告诉我如何思考。

L =链路的通道数
逻辑转换器的 M =数量
F =每帧的八位位组数
S =每帧样本数
HD =高密度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    而 ADC 具有14位分辨率。 因为 DDC 基本上是通过滤波放大捕获的带宽。 这将过滤部分捕获的噪声、从而获得更高的 SNR。 这将导致在 DDC 之后具有16位分辨率。

    而 DAC 具有14位分辨率。 由于 DUC 能够利用16位粒度、因此我们通过 JESD 接口提供16位。 这样可使 DUC 的粒度为16位、随后在样本通过时将应用于该粒度。 然后、这会受到 DAC 的限制。

    LMFSHd 问题有一些见解。 您在哪里看到48810? 您可能指的是88210或48410?

    此致!

    Camilo