This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:器件功能模式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1423699/afe7950-device-functional-modes

器件型号:AFE7950

工具与软件:

请告诉我在"TDD 模式"时以下引脚的处理情况。
・gtr_3_txtdd1
・gbl_18_txtdd2
・GBR_11_RXTDD1
・GTL_6_RXTDD2
・gtr_8_fbtdd1
・GBL_1_FBTDD2


另外、"仅发送器模式"和"仅接收器模式"的设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是校正。
    请告诉我"FDD 模式"的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 FDD、您可以使用"Afe.top.overrideTdd (Rx、fb、TX)"、其使用以下输入覆盖 TDD GPIO 引脚:

    RX = 0xF #Override RX 链的值。 这是逐位通道选择。 RXA 的位0至 RXD 的位3。
    FB = 0x3 #Override FB 链的值。 这是逐位通道选择。 FBAB 的位0至 FBCD 的位1。
    TX = 0xF #覆盖 TX 链的值。 这是逐位通道选择。 TXA 的位0至 TXD 的位3。

    或者、如果您想进行硬件控制、那么应该将引脚拉高。

    此致!

    Camilo