This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:如何使用 Latte 最新版本(2p5)

Guru**** 2927690 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1419184/afe7921-how-to-use-latte-latest-version-2p5

器件型号:AFE7921

工具与软件:

你(们)好

   我将安装 TI-AFE79xx-Latte_V2p5.exe、但它与 v1p10p1太不同。 都能提供用户指南吗?

我运行所有脚本将在日志上删除

我运行项目 AFE79xx、bringup.py、错误日志如下所示

我运行项目 AFE79xx、devinit.py、错误日志如下所示

我运行项目 AFE79xx、setup.py、错误日志如下所示

我运行项目 AFE79xx、usefulFunctions.py、错误日志如下所示

我运行 SelectAdcChannel.py、错误日志如下所示

我运行 SendTone.py、错误日志如下所示

然后我复制了 v1p10p1之前的脚本、也不能运行、错误日志如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    您必须运行 setup.py、然后运行 devInit.py、再运行启动 Python 配置脚本。 请勿从旧版本的 Latte 复制 setup.py 和 devInit.py。

    有关使用 Latte 2.5进行设置的一些说明、请参阅以下内容:

    1. 打开 Latte 时、您可以通过点击左上角的"View"->"USB Handles"、检查 Latte 是否能够识别 EVM 和 FPGA。


      如果 Latte 能够识别您的 EVM、您将有望看到这样的屏幕:


      如果您看不到这些、请确保在打开 Latte 之前已打开 FPGA 和 AFE EVM。 通常、在打开 FPGA 和 AFE EVM 后等待大约15秒、然后再打开 Latte。 您还可以在 Windows 设备管理器中查看是否看到以下 USB 串行转换器(A、A、B、B、C、C、D、D)。 如果您在设备管理器中未看到此内容、请检查 PC 和 EVM 之间的 USB 连接。



    2. 验证您的 PC 是否识别了 EVM 后、在边栏中打开 AFE79xx\bringup:
    3. 打开 setup.py。 对于 AFE7921、请将 setup.py 中的 chipVersion 更改为0x13 (默认值为0x20)。 然后、通过点击键盘上的 F5或点击左上角的"Run"->"Buffer"来运行 setup.py。



      运行此操作后、在日志(左下)中应该会看到以下输出:



    4. 打开 devInit.py 并以相同方式运行该文件。


      之后、如果您查看日志、应该会看到:



    5. 现在、您可以运行启动脚本。 启动脚本运行后、您应该有望在最后看到以下输出:
    6. 此时、器件已启动并准备就绪、可供使用。 您可以导航到 usefulFunctions.py 脚本以尝试发送一些提示音:

    希望这有助于您开始使用 Latte。 如果您遇到任何问题或有任何疑问、敬请告知!

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何 EVM。我们只是想向嵌入式工程师生成配置文件来配置 AFE7921

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    我在另一篇文章中看到、您能够生成配置。 我可以关闭此论坛帖子、以便我们可以专注于您有关 JESD204的新问题吗? 谢谢你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      JESD204的另一篇文章中有一个最重要的问题。还有一些关于旧 Latte 的其他问题、请参阅 POST e2e.ti.com/.../afe7921-some-question-about-latte-and-afe79xxevm_-gui-version

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    我已经回答了你关于 JESD204查询的问题。 我们可以在 E2E 中继续讨论 JESD204。  
    我现在将结束该问题

    -Kang