This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:器件功能模式

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1424915/afe7950-device-functional-modes

器件型号:AFE7950

工具与软件:

"仅发送器模式"和"仅接收器模式"的设置是什么?

如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否是指完全禁用未使用的通道、以便可以使用仅 Rx 配置或仅 Tx 配置? 或者您是想启用所有通道、但想让 Rx 和 Tx 在不同时间处于活动状态吗?

    如果它是第一个通道、则可以使用 Latte 脚本中的使能参数 sysParams.rxEnable/txEnable/fbEnable 完全禁用通道。

    如果是第二个、则当不需要 Tx 或 Rx 时、您可以使用 TDD 引脚将其置于待机模式(通过控制 GPIO 引脚或使用寄存器覆盖引脚的状态)。

    此致、

    David Chaparro