This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:功率耗散计算

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1425823/afe7906-power-dissipation-calculation

器件型号:AFE7906

工具与软件:

尊敬的 Texas:  

关于器件型号 AFE7906、其数据表中包含一些固定模式下的功率损耗估算。

我们计划使用不同的运行模式:4R、Fadc = 3GSPS、DDCrx = 48x、8b/10b、10Gbps、1-8-16-1-0和输出分辨率16。

是否有功率计算器或类似工具可以帮助我们改进热设计?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anna、

    使用 AFE79xxEVM 和 Latte 软件时、您可以使用 PowerCard 监控每个电源轨上的电流。 您可以通过双击"Instrument List"中的‘PowerCard"打开 PowerCard、图片如下所示。 当 PowerCard 打开时、您可以按下‘Get Currents"(获取电流)按钮来接收每个电压轨的电流测量值。

    此致、

    David Chaparro