This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030 EVM 上的 LMK04828设置

Guru**** 2347690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1423854/lmk04828-setup-on-afe8030-evm

器件型号:AFE8030EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具与软件:

大家好、William pfennigwerth、

我正在处理偏移问题来代替湿婆、在您提到的关于检查板上的 PLL 锁的最新消息中、是的、我们已经看到 PLL 未锁定(Status_LD2不是高电平)。您已经提到通过 禁用 R336位。对于这个问题、 您可以帮助我解决这些问题

1)您能告诉我、此时需要检查 VCXO 的电压吗

2)如何改变 R336位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、  
    1.需要检查 VCXO 的调谐电压引脚-也称为 Vtune。  

    2.我没有回答你的问题吗?  
    您需要通过 SPI 对我们的器件进行编程以更改寄存器设置。 在这种情况下、系统会要求您通过 0x150[0]到"0"来禁用保持器。  

    编程说明可在 DS 的第32页找到。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了启用和禁用保持位、但没有 PLL 锁定、甚至 Vtune 显示为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享一下最新的配置和原理图  

    您是否偶然有了系统的锁定树或方框图?

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、当我重新启动电路板和编程时、首先 PLL 锁定、然后在 lmk 锁定并看到眼图裕度为0。当我更新 RX-DSA、attentuaion 和通道后 、只有 lmk 使用合适的眼图裕度锁定、其中 PLL 不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  
    您能否详细说明一下、我在这里不太理解这个问题。  

    在这两种情况下、LMK04828都锁定了?
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)实际上、当我在重启之后第一次使用编程时、我们已经看到在 LMK 为高电平之前(即在 LMK 锁定 PLL 锁定之前) PLL LED 为高电平、此时我们已经看到眼图裕度为0。  编程2次或更多次后、我们看到只有 LMK 正在锁定、但 PLL 未锁定、I 眼图裕度适当。

    注意:在这两个实例中、LMK 都锁定、但

    首先、PLL 在 LMK 锁定之前锁定(它是在重新启动后的第一次发生、从第二次开始只有 LMK 为 locki g 而不是 PLL)

    在第2个实例中、只有 LMK 正在锁定、但 PLL 不锁定  

    下方是方框图
    为便于澄清、请找到图像

    情形1.
    • 条件:LD_STATUS1 (LMK 锁定 LED 亮起)、LD_STATUS2 (PLL 锁定 LED 熄灭)
    • 结果:眼图裕度良好
    情形2.
    • 条件:LD_STATUS1 (LMK 锁定 LED 亮起)和 LD_STATUS2 (PLL 锁定 LED 亮起)
    • 结果:眼图裕度为零
    注意:在 LMK 之后必须锁定 PLL  
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、  
    在场景一中、我认为您尚未正确配置器件。  
    我发现有趣的是、您在我们的器件未锁定时报告良好的眼图裕度。 这对我来说没有任何意义。  

    能否收到整个原理图?  我认为您同时使用了 PLL1和 PLL2、因为您似乎使用两个状态引脚进行锁定检测。  

    您是否检查了未锁定案例中的 clkouts? 我不希望您有输出、或者如果您有输出、那么它将是不稳定的。  
    您能否共享所使用的时钟树和配置文件?  
    整个原理图+时钟树+配置确实可以帮助我确定您的要求并初步了解问题所在。  

    如果您无法发布、您可以在此处的原理图中针对内部线程创建一个新问题、即 不会 公开提供、您也可以向我发送电子邮件: v-floresprado@ti.com 

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente、温和的提醒我已经将原理图和配置分享到 v-floresprado@ti.com 您 可以检查一下吗、我们已经检查了 clkout、正如您所说的它们不稳定、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  
    关闭该主题、因为我们已使该对话脱机。  

    此致、  

    Vicente