This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950的 RX 阶跃衰减不准确

Guru**** 2572445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1427620/inaccuracy-in-rx-step-attenuation-of-afe7950

器件型号:AFE79xx

工具与软件:

您好、我正在尝试使用 Latte 实现步进衰减器、我已经设置了 sysParams.defaultRxDsa =[0、0、0、0]、sysParams.defaultFbDsa =[0、0]、sysParams.defaultTxDsa =[0、0、0、0]。

  1. AFE.DSA.setRxDsa(chNo,dsaSetting)
  2. AFE.DSA.setTxDsa(chNo,dsaSetting)    

 我使用这两个功能来衰减 TX、RX 功率。 我观察到的是 TX 衰减可以正常工作、即 TX 的输出衰减功率差异大部分为0 -1 dB、 但在 RX 功率衰减方面。 假设0 dB 时的输出功率是0、假如我给 AFE.DSA.setRxDsa(0,5、我将得到-4.20 dB、假如我给   AFE.DSA.setRxDsa(0,10、我将得到-7.86 dB、假如我给 AFE.DSA.setRxDsa(0,15、我将得到-12。 37 dB。 所以 衰减不是准确发生在 RX 端,这可能是什么原因? 我是否需要更改拿铁上的任何设置?  

期待积极响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    AFE RX DSA 具有一个增益和相位校正块、可减少每个 DSA 设置的增益和相位误差、如数据表第8.3.2.2节所述。 校准过程在"AFE79xx_RxDSACalibrationProcedure"中有详细说明、该指南可在"AFE79xx 安全文件夹的 Application_Notes 下的"AFE79xx_RxDSACalibrationProcedure"中找到。  

    此致、

    David Chaparro