This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 9.6GHz 射频单端至差分匹配

Guru**** 2925350 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM, TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1421924/afe7950-afe7950-9-6ghz-rf-single-ended-to-differential-matching

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他部件:TRF1208

工具与软件:

AFE 产品说明书提供了各种配置(包括12GHz 输入时钟和9.6GHz 射频)的特性数据

该 评估模块为单端至差分转换提供了良好的基准电路、但遗憾的是、对于这种配置、

您能否基于数据表中用于表征器件的实现方法、为12GHz Fref 和9.6GHz 射频用例提供指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    请注意、有两个评估板使用 AFE7950。

    第一个电路板是"AFE7950EVM"、其在所有通道上具有类似的9.6GHz 匹配网络、所有这些网络都使用平衡-非平衡变压器。 您在上面显示的原理图片段 来自此 EVM。 (在安全文件夹中、原理图可在名为"AFE7950EVM_DesignFiles"的 EVM 文件中找到)

    第二个电路板是"TRF1208-AFE7950EVM"、它具有不同的匹配网络、使用放大器和平衡-非平衡变压器来提供不同的频率。 (在安全文件夹中、原理图可在名为"AFE7950_TRF1208_AMPS151A"的 EVM 文件中找到)

    如果您想查看9.6GHz 的示例匹配、我建议参考"AFE7950EVM"原理图。 此外、在 OneRelease 文件夹中、我们包含一些 s 参数、您可以使用这些参数 来模拟匹配电路、并以此作为设计的起点。 请注意、由于射频通道上的端接很敏感、因此布局寄生效应也会在较高频率下显著影响匹配网络的性能。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 我将使用 AFE7950EVM 作为参考。

    某些通道之间似乎存在差异:

    您知道为什么匹配网络不一致吗?

    我在安全文档门户中查找了 OneRelease 文件夹、但找不到它。  但我想我已经在 Simulation_Models 存档中找到您引用的信息。

    再次感谢!

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    安全网站本身称为"OneRelease"、您找到的文件是正确的。  

    匹配网络不一致的原因是基板和 PCB 上的布线存在差异。  

    此致、

    David Chaparro