This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:在元件正常工作/正在运行时启用/禁用单个 DAC 和 ADC

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1426856/afe7950-sp-enabling-disabling-individual-dacs-and-adcs-while-component-is-operational-in-flight

器件型号:AFE7950-SP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于我们所涉及的设计、其中围绕 AFE7950-SP 展开、我们想知道在 AFE7950-SP 操作期间是否可以启用/禁用单个 DAC 和 ADC。

例如、如果我们在启动期间设置 AFE7950-SP、以便在所有 ADC 均禁用的情况下在所有4个 DAC 上进行传输、然后在稍后我们想要切换到仅处于活动状态的2或3个 DAC、那么可以在不重新启动板和更新启动配置参数的情况下完成该操作吗?

换句话说、我想知道对于 DAC 和 ADC、Update NCO 和 Update DSA 函数是否等效?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Željko

    一旦您对器件编程以使用某些通道、您可以将其中一些通道 置于待机模式(也称为 TDD)。 这可以通过使用 函数 AFE.TOP .overrideTdd (rxChSel、fbChSel、txChSel)在 Latte 中完成、该过程采用以下参数:

    1. rxChSel =覆盖 RX 链的值。 这是逐位通道选择。 RXA 的位0至 RXD 的位3。
    2. fbChSel =覆盖 FB 链的值。 这是逐位通道选择。 FBAB 的位0至 FBCD 的位1。
    3. txChSel = TX 链的覆盖值。 这是逐位通道选择。 TXA 的位0至 TXD 的位3。

    例如、如果我只希望启用 RXB、FBAB 和 TXC、我会使用带有参数 AFE.TOP.OVERRIDETdd (2、1、4)的函数。

    请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致!

    Camilo