This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:输入阻抗与频率间的关系

Guru**** 2962270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1428220/afe7901-input-impedance-vs-frquency

器件型号:AFE7901
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900

工具与软件:

大家好、我愿意在同一端口使用400 - 6000MHz 的 AFE、所以我要处理宽带阻抗匹配。 我正在寻找每个端口的输入阻抗(实数和虚数)的测量\文档。 从您在其中一个文件夹中提供的 S1P 来看、输入阻抗似乎变化很大、这表明需要进行窄带阻抗匹配。

您能帮我弄清楚以便实现宽带匹配吗? TX 链也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    我们的建议是首先找到您计划使用的平衡-非平衡变压器。 然后、从使用 S 参数的快速仿真开始、您可以从中了解元件如何影响电路的 S11。 然后、将其放入板中、便可开始微调网络、从而根据 S 参数测量值和匹配电路损耗情况进行优化。

    通过在不同产品中进行匹配网络、我们看到布局寄生效应也会在较高频率下显著影响匹配网络的性能、因为射频通道上的端接很敏感。 对于这种宽带匹配、为了将史密斯圆图中的响应缩小到更接近50欧姆、一些电阻元件可能也很有用。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、您能给我 AFE 的 SNP 官方文件吗? 我将尝试对它进行仿真、我将看到它是如何运行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    AFE7900的 S 参数位于 OneRelease Inside Simulatio_Models.zip 中、通过以下链接可访问该文件:

    https://www.ti.com/secureresources/AFE79XX-HSC-DESIGN 

    此致!

    Camilo