This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:EVM 的参考时钟不明确

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1431975/afe7900evm-reference-clock-for-evm-is-unclear

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

您好!

 AFE79xxEVM_TSW14J58_Bringup.pptx 提到了以下内容:

对于相干采样、应通过 SMA J14向 LMK 提供10MHz 基准。

但是、配置脚本有 491.52还是983 MHz?

您能说出什么是正确的吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    启动指南正确、应遵循。 在 AFE7900EVM 上、我们使用122.88MHz 晶体、因此从 LMK 到 AFE 的参考值为491.52MHz。  

    对于相干采样、我们需要为 Rx 输入和 LMK 时钟提供公共源、因此我们输入10MHz 参考、并使用 LMK PLL1来锁定122.88MHz 晶体。

    对于 脚本中的 lmkParams.inputClk 参数、当"lmkParams.pllEn"参数设置为"False"时、不使用此参数、因此不需要983.04MHz 输入。 有关脚本参数的更多信息、我们建议参考 Configuration_Parameters 安全资源文件夹中的"AFE79xx_AFE79xx"指南。  

    此致、

    David Chaparro