This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8221-Q1:查找用于语音的灵敏144 MHz FM 窄带接收器设计

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1432630/afe8221-q1-looking-for-sensitive-144-mhz-fm-narrow-band-receiver-design-for-voice

器件型号:AFE8221-Q1

工具与软件:

我要设计一个灵敏度低至-130至-120dBm 的144 MHz FM 接收器。 音频输出将馈送到交叉频带中继器的 UHF 发送器。  

我开始查看旧的 HT (Walkie-talkie)原理图、他们似乎都使用不再生产的芯片。  

我找到的许多芯片主要用于广播 FM 频段或数字通信。 我真的不希望其中有处理器。  

我需要一个超外差前端、因为它对微弱信号的敏感度。  

TI 是否为我提供构建的东西? (如果没有器件型号、我就不会在论坛上发布文章、因此我选择了一个。)  

最好的开始方式是怎样的? 有参考设计吗? (我找不到任何信息。)   

VHF 接收器和2-10 W 发送器必须安装在95 mm x 95 mm PCB 上。 (我认为这不会是问题。)

Kip