This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:寻求有关用于 PWM 信号传输的5.8GHz 射频收发器的建议

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1433504/lp-cc1312r7-seeking-recommendations-for-5-8-ghz-rf-transceiver-for-pwm-signal-transmission

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

工具与软件:

我正在 寻找 一款能够以5.8GHz 的频率发送和接收 PWM 信号的射频收发器。 作为一个刚接触射频技术的人、我对其工作原理没有深入的了解。 理想情况下、我正在寻找一个需要极少修改并包含内置 MCU 的商用现成(COTS)器件。

我也不确定直接通过 RF 传输 PWM 信号是否是 一个好主意。或许发送一个包含占空比和频率信息的信号给接收器会更好、然后接收端就可以生成 PWM 非常感谢有经验的人提出任何建议或见解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1312R7无法在5.8GHz 下运行。

    建议查看 Wi-Fi 5芯片组