This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:采样率

Guru**** 2962740 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1427414/afe7950-sampling-rate

器件型号:AFE7950

工具与软件:

我对 AFE7950的采样率有疑问。

采样率和内插/抽取的组合是否仅列在数据表的下表中?

(表8-5. Rx 抽取率

表8-6. 输入和 DAC 采样率之间的内插因子

表8-7. FB ADC 和输出采样率之间的抽取因子)

例如、我曾想将一个2500MHz 时钟输入到 AFE 中、但查看表8-6、DAC 采样率为4500MSPS 至12000MSPS。

如果我输入2500MHz 时钟、是否需要使用内部 PLL 将频率增加到5000MHz、以便与表8-6相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

     表中显示的采样率和内插/抽取组合可以按比例缩小。 例如、查看表8-5、如果我希望 ADC fs = 2300、则可以使用2500和3000列中的任意抽取因子、因为我要降低采样率。 但这两列中不包含的任何抽取因子将无法使用。 DAC 通道也是如此。

    其他限制是 ADC 通道的最小输出速率为61.44MHz、DAC 通道的最小输出速率为122.88MHz。

    在这种情况下、我们建议将 DAC FS 设置为5GHz。

    此致!

    Camilo