This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:定制板中的 AFE7906配置

Guru**** 2976360 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, LMK04828, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1430196/afe7900evm-afe7906-configuration-in-custom-board

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7906、 LMK04828、

工具与软件:

团队成员、您好!

有所不同  1:我们在使用 AFE7906 ADC 开发定制电路板时、首先我们实施以下配置以测试 ADC。

       —— LMK04828输入频率= 61.44 MHz、7dBm、采用122.88 MHz 晶振产生2949.12 MHz 、7372.8 MHz 时钟频率= 184.32 MHz (FPGA/40)。
       —— ADC 配置为 lanerate=ADC 7372.8 MHz & 2949.12 MHz。

       案例1使用定制电路板。

案例2. :现在我们正在尝试根据项目要求更改配置。

       —— LMK04828输入 频率= 100 MHz、7dBm。 必须生成2600 MHz 和 FPGA 时钟频率=     195 MHz (7800 MHz /40)。
       -- ADC 配置, lanerate=ADC, 7800 MHz 2600 MHz。

       在案例2中、我们看到 python 脚本中出现错误、并附加了脚本和错误以供参考。

消息  :要使用 AFE7900EVM 板为自定义板 AFE7906 ADC 生成寄存器、请执行以下操作:
       100 MHz 的时钟作为 AFE7900EVM 板中 J14连接器处 LMK 的输入。

 e2e.ti.com/.../AFE_5F00_script.txt

请帮助我们尽快解决这个问题。

此致、

Malwinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malwinder:

    您现在面临的问题是、使用 AFE 的内部 PLL 时无法实现2600Msps 的采样率、因为这会超出支持的 PLL VCO 范围。

    如果您仍然希望使用内部 PLL、可以降低采样率、使其处于所支持的范围内、该范围应为2560MHz。 请注意、除了此更改、您还应更改配置以使用外部时钟、并且可以直接向 AFE 提供2600MHz (这将需要根据 AFE79xx SECURE 资源文件夹中提供的说明、针对外部时钟修改 EVM)。

    此致、

    David Chaparro