This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:需要有关 LMK 日志的帮助

Guru**** 2766305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1432749/afe7900evm-need-help-for-lmk-log

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

早上好。
经过几次尝试,我成功(感谢本论坛的帮助, 
特别是 David)来进行 AFE7900EVM 和 KCU105的"启动"。
我当前使用 Latte 软件来配置 LMK 和 AFE7000的寄存器。
我看到、Latte 可以将用于配置 AFE 的所有 SPI 写入/读取记录到.../lib 文件夹中的.txt 文件中。
我想知道是否可以保存用于配置 LMK 的写入/读取日志。 我还想知道在 Latte 软件中是否有可以​​通过 SPI 读取 LMK 寄存器中存在的值的窗口。
可以帮帮我吗?
此致、
Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供全面的

    有关如何启用 LMK 日志记录的说明已提供 
    在"AFE79xx SPI 启动"文档中进行启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我想补充一下您的响应。 《Xilinx FPGA 的 AFE79xx SPI 启动指南》的第9.1节介绍了 LMK 日志记录的修改。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau412a/sbau412a.pdf

    此致、

    David Chaparro