This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:KCU105设计示例脚本错误

Guru**** 2963320 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1431830/afe7900evm-kcu105-design-example-script-error

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950、 AFE7950EVM

工具与软件:

早上好、TI 专家。

我正在尝试逐步复制连接到 Xilinx KCU105板的 AFE7900-EVM 板(PCB REV A)的设置。

我将按照程序使用 TI204c-Setup-docx 文件。

我对程序的第4点有问题。

当我说到"在 Latte 中运行 TI_IP_ConfigAfe.py "时、软件会向我显示此错误:"输入的(0x20)与器件读取芯片版本(0x12或0x13)之间不匹配"。

如果我单击"确定"按钮继续、则显示下图中所示的错误:

此致、我相信您能提供快速帮助、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供全面的

    修复了 setup.py 此问题。
    chipVersion=0x13、文件的第13行 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    对于每个特定的 AFE 器件、GUI 中都有文件夹、其中包含该器件的特定 setup.py 脚本。

    使用 AFE7950EVM 时、您应该使用 AFE7950文件夹中的 setup.py、其中 chipVersion 设置为0x13。

    此外、如果您没有使用 AFE79xx 软件的最新版本、我会请求您从安全资源文件夹下载最新版本。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大卫的答复。 问题是、我使用的是 AFE7900EVM 而不是7950!
    明天我会检查一下、但我几乎可以肯定我拥有最新版本的工具 
    我使用了7900文件夹中的脚本。
    此致