This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:询问 AFE7903对于蜂窝中继器应用的适用性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1433392/afe7903-inquiry-on-afe7903-suitability-for-cellular-repeater-applications

器件型号:AFE7903
Thread 中讨论的其他器件: AFE7920

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我在此请求您就可能将 AFE7903收发器用于我们正在开发的项目提供支持。

我们的目标是将 AFE7903作为在900 MHz 频带中运行的蜂窝中继器的核心组件进行集成。

具体而言、我们想了解 AFE7903是否适合:
1、处理两条独立的 Rx—Tx 路径(一条用于上行链路,另一条用于下行链路),两条路径之间的45 MHz 分开。
2.实现具有高选择性的数字滤波器;我们的有用带宽是900MHz 处的4 MHz、在400 kHz 下需要从频带边缘至少衰减30 dB。
3、保证通带内群时延迟小于6微秒。


是否有适用于此应用的应用手册或文档?
非常感谢您的支持。
此致、
Alberto Monti
Nexum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    我们的系统和营销团队将与您联系、为您推荐 AFE79xx 系列中非常适合您的900MHz 频段应用的出色器件。 谢谢你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    感谢您联系我们! AFE7903是一种通用收发器、并且我要重定向至 AFE7920、它适用于您正在开发的终端应用。 它将满足此应用的用例;此外、如需了解更多信息、请在此处申请访问适用于无线基础设施应用的 AFE79xx 设计文件和扩展数据表: https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-WI-DESIGN

    如有任何问题、请告诉我们。 谢谢!

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我在 AFE7920产品说明书中注意到、它适用于中继器应用、但我不需要4个 Tx 和4个 Rx 通道。 此外、AFE7920对于中继器或微型中继器应用(通常用于小型无线电覆盖区域)来说太昂贵。 您对 AFE7903有何看法? 它是否是中继器应用的合适替代方案? 如果您有任何建议、我将不胜感激。
    谢谢你  
    Alberto