This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:8.1GHz RX/Amp;TX 网络匹配

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1433984/afe7951-8-1ghz-rx-tx-network-matching

器件型号:AFE7951

工具与软件:

大家好、我正尝试将 AF7951射频端口与8.1GHz 相匹配、您有没有设计指南或参考设计? 我设计了一个匹配的网络,但由于我没有 PCB ,我无法测量它(仅模拟它)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    在下面链接的 AFE79xx 安全资源中、我们有一个 Excel 工作表、其中包含我们为 AFE79xxEVM 创建的一些匹配网络。 您可以使用这些网络或自己的匹配网络作为仿真的起点。 在该文件夹中、我们还提供了可 在仿真中使用的 s 参数。  

    我们的建议是首先找到您计划使用的平衡-非平衡变压器。 然后、从使用 S 参数的快速仿真开始、您可以从中了解元件如何影响电路的 S11。 然后、将其放入板中、便可开始微调网络、从而根据 S 参数测量值和匹配电路损耗情况进行优化。 通过在不同产品中进行匹配网络、我们看到布局寄生效应也会在较高频率下显著影响匹配网络的性能、因为射频通道上的端接很敏感。

    此致、

    David Chaparro