This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:阻抗匹配

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1434257/afe7901-impedance-matching

器件型号:AFE7901

工具与软件:

大家好、我有点儿困惑。 数据表显示 TX 端口的阻抗为100欧姆差分、但在某些应用手册和布局中、我可以看到阻抗为   50欧姆差分。  
在 EVB 方案中、我们可以看到2种类型的平衡- 1:1和1:2。
你能 解释原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    通常、模拟输入的差分走线通过50欧姆单端布线。 不像 LVDS、CML 等的数字布线那样具有100 Ω 差分电阻

    对于平衡-非平衡变压器、根据器件可以覆盖的几种不同应用 BW 选择了具有不同阻抗比的不同平衡-非平衡变压器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    称为 LPWAN  

    这意味着什么? 您可以清除 RX 和 TX 的输入阻抗要求吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    对于 AFE795x 系列、TX 是50 Ω 输出差分端接阻抗。 AFE790x 系列的输出差分端接阻抗为100 Ω。

    对于 Rx / FB 通道、使用100欧姆的输入差分阻抗进行匹配。

    此致!

    Camilo