This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:出现电源故障时输出异常

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1436360/afe7920-abnormal-output-at-the-moment-of-power-failure

器件型号:AFE7920

工具与软件:

您好!

我的客户在使用 AFE7920时遇到问题。  

Ch1是 AFE Tx 平衡-非平衡变压器的输出、Ch2是系统为触发提供的 PAU 使能、Ch3是 AFE Tx 平衡-非平衡变压器前面的 TXAP/TXAM 1V8电源。

在什么情况下、出现电源故障时芯片会出现异常输出?

BR、

Zach Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    根据数据表、如果超出建议运行条件(第8.3节)中列出的值、TI 无法保证器件能够正常运行。 1.8V 电源轨为 TX、TX DAC 和 PLL 供电、因此1.8V 电源轨上的电源故障可能导致 TX 输出异常。

    我们有两个选项来解决这个问题-一个是 PAP (功率放大器保护)、可以将其配置为在 PLL 失锁时触发、然后禁用 TX 输出。 但是、由于 PAP 也脱离 TX 时钟运行、并且存在一些时钟干扰、因此我们可能无法在看到此错误时立即关闭 TX。 有关 PAP 的详细信息、请参阅《配置指南》的第7部分。 另一个选项是将 ALARM 引脚配置为在 PLL 解锁错误时变为高电平。 这样、当客户看到 ALARM 引脚变为高电平时、可以使用 GPIO 或 C API 覆盖功能关闭所有 TX 输出。 有关 ALARM 引脚的更多信息、请参阅配置指南的第8.4节。

    谢谢!

    Aman