This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:该电路板和收发器的频率范围和功耗是多少?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1438348/afe8000evm-what-is-the-frequency-range-and-power-of-this-board-s-transceiver

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000

工具与软件:

该板的收发器的频率范围和功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mina:

     AFE8000的射频频率范围为:

    • TX:5 MHz 至7.125GHz
    • Rx:100 MHz 至7.125GHz

    关于电源、我建议参考 AFE8000数据表、因为它会因配置而异。 请使用以下链接请求访问该数据表。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE8XXX-SERDES-HSC-DESIGN 

    此致、

    David Chaparro