This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 如何在命令行上执行 AFE.SERDES[n].getSerdesEye ()

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1436902/afe7950evm-afe7950evm-how-to-execute-afe-serdes-n-getserdeseye-on-the-command-line

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

在配置 setup.py、devinit.py 和 S3_OnboardClk_RX_TX_500M_FB_disable.py 后

加载 SRAM、并检查 EVM 是否正常工作、

尝试执行 AFE.SERDES[0].getSerdesEye()时出现以下错误

Command (命令)。

错误#:

'afe78xxLibrary'对象没有属性'SERDES'#

""、第1行、在# attributeError:'afe78xxLibrary'对象没有属性'SERDES'中

我不知道如何执行 AFE.SERDES[0].getSerdesEye()命令、所以请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masayuki:

    此问题似乎与函数分页有关。  要调用的正确函数是 AFE.JESD.SERDES[0].getSerdesEye ()。

    此外、你测试 getSerDesEye 函数是否有特定原因?  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能够确认评估板的命令行没有错误。

    这是因为我想查看与我开发的电路板眼图的差异。

    我计划使用我开发的电路板上的 C API 函数获得眼图。

    此致、

    Masayuki Mukai