This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:关于 AFE7950 JESD 通道和 DAC 之间的映射

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1438792/afe7950-regarding-the-mapping-between-afe7950-jesd-lane-and-dac

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您好、TI Team、

       我已经在 ZCU102和 AFE7950EVM 上连接了 JESD204B 链路。  我所使用的脚本是:TI_IP_10Gbps_8 Lane_ConfigLmk.py。  

      该脚本的 DAC 采样率为491.52MSPS。   这不能满足我们客户的需求、他们需要1.5GHz 的带宽。  

      由于 GTH 的速度限制、、我们无法使用 JESD 204C 来扩展带宽。 但我们只需要一个 TXA 接口、  我想知道 AFE7950是否可以关闭 TXB、C 和 D、然后对 TXA 使用全部8个 JESD 通道(__LW_AT__或4个通道)?   如果可能、我应该如何修改脚本文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    AFE 支持的最大瞬时带宽为1.2GHz、接口速率为1.5GSPS。  

    AFE 支持将一个通道的数据拆分为最多4个通道、LMFS 为42220。 请使用示例脚本的7_OnboardClk_42220.py'作为起点、因为已针对该 LMFS 配置了这一点。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

       如果我使用 LMFS 作为42220、如何修改 FPGA 代码中的相应通道数据?  什么是帧格式?  

    此致、

    哇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨大卫查帕罗、

     感谢您的答复。  

      我目前正在使用此脚本:S7_OnboardClk_42220.py

     脚本中的 DUC 为12、当我将其更改为8时、它正常运行。 但是、如果我将其更改为9或10、运行它时将出现错误。 对 DUC 的值是否有任何限制?

    此致、

    哇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    此模式的帧格式如下所示。 数据表的表8-6中给出了支持的内插因子。 在12GHz fs 下、不支持9和10的内插因子。 是否要尝试实现特定的数据速率?  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨大卫查帕罗、

     感谢您的答复。  

      当 DUC 为8时、GTH 的通道速率为14.7456Gbps、 因此我想通过将 DUC 更改为9或10来降低速度。  这只是我的想法。、如果不能实现,就可以了。

      我还有一个问题: 在脚本中、我们只启用了 TXB 和 TxD、 、然后设置 sysParams。 txDataMux=[2、3、0、1、6、7、4、5]、  两侧如何对应?   从 GUI 中、JESD RX 只能看到 TX2IB0、TX2QB0、TX1IB0、TX1QB0。   

         在 GUI 中、 由于启用了 RXA 和 RXC、因此对应于 JESD 的通道多路复用器数据为 RX1和 RX3

    我应该如何理解 JESD RX/TX 通道和 TxABCD/RxABCD 通道之间的对应关系?

    此致、

    哇