This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVW 和放大器;TSW14J58EVW

Guru**** 2579315 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1439356/afe7950evm-afe7950evw-tsw14j58evw

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM、、 AFE7950

工具与软件:

你好

     我当前在进行实验时、将 AFE79xx GUI 软件与 AFE7950EVM 评估板和 TSW14J58EVM 配合使用。 在运行安装脚本的过程中、我遇到了以下错误消息:

正在执行... AFE7950/bringup/ setup.py

#开始时间2024年11月17日18:47:32.124000

#Error:'ASCII'编解码器无法解码位置6:序数不在范围内(128)中的字节0xb0

我已经尝试在几台不同的计算机上运行该设置、但结果仍然相同。 能否就如何解决此问题提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是我们以前看到的错误、因此我们将与软件团队进行内部检查。

    在我们检查该操作时可以测试的一件事是卸载 GUI 软件、包括删除 Documents 和 Programs 文件夹中的文件夹、然后重新安装该软件。  您能在自己这边试一下吗?

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个可能导致此类问题的因素是系统字符编码。 在 AFE79xx GUI 软件中、您是否可以在命令行中输入以下"sys.stdin.coding"并在日志窗口中报告打印的内容?  

    此致、

    David