This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:针对 Xilinx FPGA 的 CAFE 设置

Guru**** 2346500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1433068/afe7900evm-cafe-setting-up-for-xilinx-fpga

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

早上好。
是否有介绍如何在 Xilinx Microblaze 处理器上使用咖啡馆库的 C 函数的 TI 官方文档?
使用的 IDE 是 VITIS、Microblaze 使用 SPI 化来实现 AFE。 
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有人使用过 VITIS 和 Microblaze 上的咖啡馆图书馆? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    是的,我们已经有项目在维蒂斯和 Microblaze 上实施咖啡馆图书馆。 我们正在更新 SPI 启动指南以展示具体操作方法。  

    让我内部检查一下我们是否有可与您共享的草稿版本。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 David 为您提供的及时支持。 
    对我来说、即使只是准备好您正在讨论的文档草稿、也非常重要
    更可靠地运行。
    我问候你,谢谢你,卢卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大卫!

    你有没有关于维蒂斯咖啡馆的消息?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我会通过电子邮件与您联系并提供草稿副本。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David。
    现在、我将尝试研究您发送给我的材料。
    现在、假设我的问题已经解决。 
    此致、
    Luca.