This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:日志控制台中显示"SPI not working"消息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1442062/afe7950evm-spi-not-working-message-in-log-console

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

我们尝试了使用 USB 通过 AFE79xx (Latta-GUI)配置 EVM 板。 它在日志(控制台)中显示 SPI 无法正常工作。 器件初始化和设置成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    您能否在运行 setup.py 和 devInit.py 的日志窗口中共享结果?

    当您执行该步骤时、您是否看到 AFE7950EVM 上的 D3 LESD 亮起?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电源出现了问题。 有时 SPI 会配置 AFE 芯片。