This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:封装信息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1438677/afe7950-package-information

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您能否为用于 AFE7950的 FCBGA -400的组件提供焊盘尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为器件推荐的焊盘图案从数据表的第133页开始。  请查看以下链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe7950.pdf?ts = 1731671643951&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE7950#page=133

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    感谢您的答复。 我已经看到了数据表中推荐的尺寸和 EVM 上的0.55mm 焊盘。

    我的问题略有不同。 我要求在封装上选择焊盘尺寸、以便我们可以将其与 PCB 上的焊盘尺寸相匹配。 这是制造团队发来的请求。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    封装尺寸在下面的数据表第132页列出:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe7950.pdf?ts = 1731671643951&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE7950#page=132 

    如果有您正在寻找的尺寸、则没有您指定的尺寸?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo、

    我们正在寻找封装上的焊盘尺寸。

    我们已经从数据表中了解了 PCB 的建议焊盘尺寸。

    我们想知道封装上的焊盘尺寸是否与数据表中 PCB 的焊盘尺寸匹配、EVM 中使用的焊盘尺寸还是其他焊盘尺寸匹配。

    我们希望封装上的焊盘尺寸(焊球顶部)与 PCB 上的焊盘尺寸(焊球底部)相匹配。

    如果焊球顶部的焊盘和焊球底部的直径相同、则更好地粘附在 PCB 上。

    您能告诉我元件封装上的焊盘尺寸是多少吗?

    谢谢!

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik

    数据表中建议的焊盘尺寸由封装的机械工程师设计、可为电路板提供可制造且可靠的焊接粘附力。  不建议偏离这一点、否则可能会导致可制造性或可靠性问题。

    我问包装的人,但因为这是一个节日周,它可能不会直到下周(12月2日),我得到一个答复。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik

    强烈建议遵循数据表中焊盘图案的指南。  话虽如此、封装上的焊盘尺寸为0.6mm。

    此致、

    Geoff