This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:关于 DPD 的咨询

Guru**** 2982590 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1440740/afe7769d-inquiry-about-dpd

器件型号:AFE7769D

工具与软件:

我们使用的是 AFE7769D 和 Icana ICASD4450-D2S、ICASD4450-S2D。

当我们使用 DPD 型号4044触发 DPD 时、会定期出现大约0.5%的 EVM 波动。 我想这是反馈信号造成的。  

我想知道如何调试和执行操作。 我可以使用任何其他 DPD 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、崔先生

    我建议首先浏览文档 SBAU405A -第6.5.1节。 (DPD 之前触发条件检查列表)、以确保所有信号电平正确。 文档中还介绍了其他调试过程。 我们需要确保 DPD IN 和 DPD 输出设置为最佳电平。

    请从 TI 的 MySecureServer 下载文档:

    https://www.ti.com/secureresources/AFE7769D-DESIGN

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的帮助。 我目前正在研究特定用例的电路板表征、需要浏览 TI 为"AFE7769D - SBAU405A -第6.5.1节"提供的不同 DPD 校正器模型。

    您能否提供 DPD 校正器模型扫描的序列? 此外、我想根据测量的性能参数确认可以使用哪个 DPD 模型。

    您是否有任何文档来解释和调优 TI 为 AFE7769D 提供的 DPD 模型? 如果是、您能与我们分享一下吗?

    此致、

    Tuan Le Anh