This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:宽带范围的模拟滤波器设计(n77)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1449296/afe7769d-analog-filter-design-for-wideband-range-n77

器件型号:AFE7769D

工具与软件:

尊敬的专家:

AFE7769D 用于在我的新项目中设计高功率 RU。 频率范围为3600~4100MHz、其中 IBW 100MHz 为。

您是否可以建议使用 FBRX 路径的模拟滤波器来覆盖此类宽带覆盖范围? 包括其抑制频带和抑制率(dB)。

我使用了"FreqPlaner-DDC-Filter Tool.xlsx"尝试使用3600~4100MHz 范围。 设计单个100MHz SKU 以涵盖500MHz 系列似乎更好。 3600~3,700,3700~3800等

谢谢

Minchieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minchieh:

    感谢您的咨询! 我们的团队将审查上述情况并尽快提供反馈。

    BR、

    Simran