This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何将 AFE7950EVM 配置为仅接收和仅发送模式?

Guru**** 2931680 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1447592/afe7950evm-how-to-configure-afe7950evm-to-receive-only-and-transmit-only-mode

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

您好!

我正在开发 Intel AFE7950EVM 和 Intel FPGA、我想针对它们测试单工模式(作为发送器或接收器)的设置。 我应该如何修改 Latte 代码才能执行该操作?

此外、我想知道是否有任何测试技术来观察来自 AFE 的 SYSREF?

谢谢你

Vandana G s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    在 Latte 中、您可以在"AFE.deviceBringup()”函数"之前在脚本中设置以下 Rx 和 TX 使能参数来实现这一点。

    sysParams.rxEnable =[True、True、True、True]#[RX1、RX2、RX3、RX4] True = ENABLE;False =禁用

    sysParams.txEnable =[True、True、True、True]#[TX1、TX2、TX3、TX4]

    有关如何使用此参数的示例、请参阅"S7_OnboardClk_42220.py"脚本。

    请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致!

    Camilo