Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7769D 工具与软件:
尊敬的专家:
a:从 ti.com/secureresources/AFE7769D-DESIGN 下载的 AFExx77D_S1P 的 TX/RX/FBRX S 参数 为 Deembedded_Data 类型。 它们支持 S2P 类型、因为 AFE7769D 在 TX/RX/FBRX 具有差分端口。
下面是 TXA_AFE 和 TXA_AFE 的对应关系。 您能解释为什么在7GHz 附近发生 osc 吗?

看起来"AFE77D_AFE77"不是 Deembedded_Data TX/RX/FBRX" 端口的正确 S 参数。 您可以介绍 AFE7769D TX/RX/FBRX 端口的 S 参数吗?
BTW、 AFE7769D 的数据表(sbasag4a - AFE77xxD 数据表)中没有 TX/RX/FBRX 端口的阻抗信息。 您能提供吗? 谢谢
Minchieh