This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:如何启用/禁用接收?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1446602/afe7950-how-do-i-enable-disable-receive

器件型号:AFE7950

工具与软件:

I 启用了 RxA、RxB、RXC 和 RXD、并设置每个通道的设置(频率等)。

之后、我想暂时禁用不必要的通道(例如 RXC)、然后以相同的设置再次启用它们。  我该怎么做?

发出宏0x21不会改变接收状态。

发出宏0x21后跟0x36会更改所有状态。

我还需要在发送端做同样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    在 Latte 中有一个可以使通道退出或进入待机模式的功能、该功能可以满足您的请求。

     

    函数"Afe.top.overrideTdd (rxChSel、fbChSel、txChSel)"采用以下参数:

    1. rxChSel =覆盖 RX 链的值。 这是逐位通道选择。 RXA 的位0至 RXD 的位3。
    2. fbChSel =覆盖 FB 链的值。 这是逐位通道选择。 FBAB 的位0至 FBCD 的位1。
    3. txChSel = TX 链的覆盖值。 这是逐位通道选择。 TXA 的位0至 TXD 的位3。

     

    例如、如果我只希望启用 RXB、FBAB 和 TXC、我会使用带有参数 AFE.TOP.OVERRIDETdd (2、1、4)的函数。

     

    此外、还可以通过生成日志文件来获取该函数从 Latte 执行的 SPI 写入。

     

    此致!

     

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以设置它。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致!

    Camilo