This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:如何在 ADS 中进行仿真

Guru**** 2931680 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1453587/afe7950-how-to-simulate-in-ads

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:TRF1208

工具与软件:

我想使用 AFE7950和 TRF1208的 S 参数在 ADS 中执行仿真。

TI 为具有2到4个端口的 TRF1208提供 S 参数、而 AFE7950仅提供1个端口 S 参数。

您能给我举个例子、说明如何使用这些工具创建模型吗?

我目前正在制造和评估我设计的电路。

我将其设计为针对9GHz 的频率特性进行优化、但在6.9GHz 处存在陷波、即使在9GHz 的预期频率下、这些特性也很差、所以我想找出原因。

如果您能给我任何线索、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    若要在 ADS 中正确使用 S 参数、您可以使用以下两种方法中的任何一种、因为 S 参数是差分的(Sdd11)。

    此致!

    Camilo