This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:来自文件读取检查的 AFE 失败:0x00a4[0:7]= 0x0055

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1451797/afe7950-afe-from-file-read-check-fail-0x00a4-0-7-0x0055

器件型号:AFE7950

工具与软件:

请告诉我如何解决以下错误

↓μ A

src ID:0[../AFE/AFE79xx/src/tiAfe79_basicFunctions.c][ti_afe79_afeSpiCheckWraper][559]info:addr[0x00A4]、lsb[0]、msb[7]、data[0x00]与预期值不匹配[0x55]

AFE ID:0[../Afe79xx/src/tiAfe79_basicFunctions.c][ti_afe79_afeSpiCheckWraper][563]SPI 读取检查:afeInst:2097208、地址:0xA4、lsb:0、src:7、读取值:0x0、 预期值:0x55

AFE ID:0[../AFE/Afe79xx/src/tiAfe79_init.c][ti_afe79_afeDeviceBringup][569]错误:来自文件读取的 src 检查失败:0x00a4[0:7]= 0x0055

AFE ID:0[../JESD_FS_STATE src 79xx/src/tiAfe79_init.c][ti_afe79_afeDeviceBringup][434]SPI 注释:#read jesd_fs_state=0x0;地址(0xa4[7:0]、0xA5[7:0])

除此之外、没有错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    该读取检查失败表示 FS 状态未通过并且您的 JESD 链路未建立。 根据您所说的没有其他错误、因此这种情况的常见原因是 DAC 同步信号连接不当。 请尝试以下操作:

    1. 您能否验证 DAC 同步信号 在 FPGA 和 AFE 端是否均正确映射?
    2. 您能否尝试在尝试建立链路之前、期间和之后证明 SYNC 信号尽可能接近 AFE 的状态报告?
    3. 您是否还可以共享您的 AFE 配置 python 脚本? 如果您不想将其添加到论坛上、我们可以通过电子邮件联系您。

    此致!

    Camilo