This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:SPI 接口时序图

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1453766/afe7950-sp-spi-interface-timing-diagram

器件型号:AFE7950-SP
Thread 中讨论的其他器件: AFE7950

工具与软件:

您好!

请分享 SPI 时序图、以至少两个地址和数据周期分别针对一次和流模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:


    有关 SPI 的时序图、请参阅 AFE7950-SP 数据表的第6.3.15节。 如果可以解决您的问题、请告知我。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    感谢您的答复。 您会不会分享数据表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    与 AFE7950相关的所有文件、包括数据表、原理图、板级配置文件、用户指南、 可在 OneRelease 中找到。 如果您尚未获取该表单、请通过下面的链接填写表单进行访问。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN

    您要查找的文件在 Register_Set 下。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    数据表中仅显示了一个 SPI 写入/读取周期。 这是否意味着下一个循环将重复第一个循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    是的、是这样。

    此致!

    Camilo