This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:以高达12GHz 的频率运行 LMX8410L

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1458474/lmx8410l-operate-lmx8410l-up-to-12ghz

器件型号:LMX8410L

工具与软件:

你(们)好

1.根据应用报告 SNAA329–2019年4月《设计具有 LMX8410L IQ 解调器的4GHz 至12GHz 直接转换接收器》、LMX8410L 可以在高达12GHz 的频率下运行。 但在数据表中、" 宽带射频输入:4至10GHz"。 LMX8410L 是否可用于10~12GHz 应用? 我们应该注意什么限制?

2.引脚31 (RF 输入)的绝对最大值是多少?

3.如果我们需要在8~12GHz 的频率下使用外部 LO、LO_IN 的功率是多少? 我注意到数据表图40中有一条声明。

  

4.根据数据表7.3.1.2.2、LO 接口作为输入端口、它仅接受 LO_P/LO_M 中的差分信号 我们能否将单端8~12GHz LO 信号注入 LO_P 并将 LO_M 端接至 GND?

谢谢

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、  

    1.  LMX8410L 可能在12GHz 下工作、因为我们有表明这一点的特性数据。  然而,由于这超过了我们正在测试的地方,我不能提供任何形式的保证或保证它会.   也就是说、这款产品在推出时具有这些较低频率的测试 限值、尽管我们应该对此进行较高的设置。   

    2. 5 dBm

    3、外部 LO 似乎有问题。  内部 LO 似乎没有问题

    4. 是的,你可以这样做。 通常、您希望未使用的输入与用于尽可能低杂散的一侧具有类似的阻抗。